La medición de aguas residuales que funciona
Muestreo de aguas residuales en Hofbrauhaus Freising
Toda la atención del fabricante se centra en la cerveza. No se puede preocupar de muestreos establecidos por la ley de aguas residuales. Por este motivo, Hofbrauhaus Freising confía en Endress+Hauser y sus décadas de experiencia en la fabricación de instrumentos de medición industriales. Esto se debe a que la cervecera sabe que puede depender de la solución integrada de Endress+Hauser con caudalímetro y tomamuestras.
Proline Promag L 400 – una apuesta segura
El muestreo es seguro y fiable. El mantenimiento y la intervención manual se reducen al mínimo.
El maestro cervecero puede dedicarse por completo a su trabajo y pasión de elaborar una cerveza excelente con una gran tradición.
Muestreo establecido por ley de las aguas residuales de la cervecera
El muestreo de aguas residuales se lleva a cabo automáticamente en función del caudal. Mientras esto ocurre, el caudalímetro debe controlar al tomamuestras de forma precisa para garantizar que las muestras establecidas por la ley se toman y registran. El muestreo debe funcionar de forma fiable en todo momento, sin problemas ni mantenimiento.
Instalación en pozo – ¿ojos que no ven, corazón que no siente?

Endress+Hauser recomendó un Promag L 400 en combinación con un registrador Memograph M para el punto de medición. El Promag L 400, desarrollado específicamente para la medición de agua y aguas residuales de cualquier tipo, es extremadamente robusto y libre de mantenimiento.
Esto hace que Promag L 400 sea perfecto para esta aplicación. Está instalado en el pozo de aguas residuales de difícil acceso donde también está instalado el tomamuestras ASP Station 2000 RPS20. Aquí el dicho se hace realidad, pero de una forma positiva: ojos que no ven, corazón que no siente.
Hofbrauhaus Freising

Hofbrauhaus Freising es una de las cerveceras más antiguas de Alemania. Su larguísima historia se remonta al siglo XII. Se menciona por primera vez una cervecera en la colina de la catedral (Domberg) en un documento de 1160 durante el mandato del príncipe-obispo de Freising, Albert I de Harthausen. La cervecera dispone de su propia agua para la fermentación que se utiliza exclusivamente para la producción de más de diez tipos de cerveza. Esta agua se ubica a más de 120 metros bajo tierra y, por lo tanto, no se ve en absoluto afectada por la contaminación ambiental.